Caricamento e ripristino di un'applicazione - EasyIO - LIT-12014164 - 1.0

Nota applicativa per FW-08V

Brand
EasyIO
Document type
Application Note
Document number
LIT-12014164
Version
1.0
Revision date
2023-05-08
Product status
Active
Language
Italiano

Informazioni su questa attività

L'unità FW-08V viene fornita senza backup delle applicazioni memorizzate nella memoria flash. Per caricare e ripristinare le applicazioni è necessario ottenere manualmente i backup dal canale di supporto.

Per caricare e ripristinare una qualsiasi delle applicazioni disponibili, procedere come segue:

Procedura

  1. Avviare il browser Web.
  2. Digitare l'indirizzo IP del FW-08V nella barra di navigazione. L'indirizzo IP predefinito è 192.168.10.30.
  3. In basso a sinistra della finestra del browser, fare clic sull'icona + per espandere la struttura di navigazione.
  4. Nella finestra a comparsa, fare clic su Caricamento e scegliere l'applicazione di backup desiderata memorizzata nel computer locale.
  5. Fare clic su Caricamento e ripristino per completare il processo di ripristino.

Risultati

Al termine del ripristino, il browser si aggiorna automaticamente.

Se si seleziona la casella Ripristino con impostazioni di rete il regolatore ottiene le impostazioni di rete dal caricamento del backup e riconfigura le proprietà di rete, come l'indirizzo IP o l'SSID. Questa opzione obbliga il regolatore a riavviarsi, il che richiede circa 2 minuti per essere completato.