Caratteristiche e sequenza di funzionamento delle unità VAV - EasyIO - LIT-12014164 - FW-08V Variable Air Volume Controller - 1.0

Nota applicativa per FW-08V

Product
Variable Air Volume > Variable Air Volume Controls > FW-08V Variable Air Volume Controller
Document number
LIT-12014164
Version
1.0
Revision date
2023-05-08
Product status
Active

Le applicazioni controllano l'attuatore integrato per regolare la serranda dell'aria di mandata. Alcune applicazioni includono anche funzioni per il controllo di un'opzione di riscaldamento in cassetta o di diversi tipi di ventilatori, se disponibili.