Procedure di bilanciamento - EasyIO - LIT-12014164 - FW-08V Variable Air Volume Controller - 1.0
Nota applicativa per FW-08V
- Product
- Variable Air Volume > Variable Air Volume Controls > FW-08V Variable Air Volume Controller
- Document type
- Application Note
- Document number
- LIT-12014164
- Version
- 1.0
- Revision date
- 2023-05-08
- Product status
- Active
Procedura
-
Impostare il comando di bilanciamento della cassetta (AV36) su 3 (portata massima) e attendere che la portata d'aria si stabilizzi, come indicato da EffectiveFlowSp (AV79) e da (BoxFlow) (AV78).
-
Dopo che la portata d'aria si è stabilizzata, misurare la portata d'aria effettiva in CFM. Utilizzare una cappa per flusso o uno strumento simile calibrato.
-
Applicare la lettura della portata massima misurato a Config_BalCfmMaxFlow (AV53).
-
Impostare il comando di bilanciamento della cassetta (AV36) su 2 (portata minima) e attendere che la portata d'aria si stabilizzi come indicato da EffectiveFlowSp (AV79) e da (BoxFlow) (AV78).
-
Applicare la lettura della portata minima misurato a Config_BalCfmMinFlow (AV54).
-
Riportare il comando di bilanciamento della cassetta (AV36) a 1 (auto).