Bilanciamento della portata d'aria della cassetta VAV - EasyIO - LIT-12014164 - FW-08V Variable Air Volume Controller - 1.0

Nota applicativa per FW-08V

Product
Variable Air Volume > Variable Air Volume Controls > FW-08V Variable Air Volume Controller
Document type
Application Note
Document number
LIT-12014164
Version
1.0
Revision date
2023-05-08
Product status
Active

L'obiettivo del bilanciamento della portata EasyIO FW-08V è quello di creare un fattore di scala a tre punti.

Considerando la pressione differenziale, una portata non calibrata offre un fattore di scala a un punto, dalla portata zero al fattore K.
Nota: Il fattore K si presenta come una portata di 1,0 inWC o 250 pascal.
Figura 1. Sensore di portata non calibrata predefinita, che mostra il fattore di scala a un punto

Durante il processo di calibrazione, il sistema acquisisce la pressione differenziale per utilizzarla come punto di scala aggiuntivo per calcolare il nuovo fattore di scala. La pressione differenziale acquisita durante il processo di calibrazione della portata minima o massima è la pressione misurata della portata. Quando il comando di bilanciamento torna alla modalità automatica, la portata effettiva viene calcolata in base al nuovo fattore di scala.

Figura 2. Sensore di portata calibrata

Se si considera la pressione differenziale, una portata calibrata offre un fattore di scala a tre punti: dalla portata zero alla portata minima, dalla portata minima alla portata massima e dalla portata massima al fattore K.