Morsetti per bus SA - EasyIO - LIT-12013983 - Building Management - FW-VAV Variable Air Volume Controller

Guida di avvio rapido di FW-VAV

Product
Document type
Quick Start Guide
Document number
LIT-12013983
Document revision
0
Revision date
2022-08-21

Cablare i terminali del bus SA in una configurazione daisy-chain. Utilizzare un cavo a quattro fili intrecciati, ritorti e schermati come mostrato nella figura seguente. Il cavo a quattro fili è composto da due coppie ritorte. La prima coppia è costituita dai fili positivi e negativi e la seconda dai fili COM e SA PWR.

È possibile utilizzare i fili positivo e negativo del bus SA come una normale porta RS-485.

Figura 1. Cablaggio dei terminali SA
Riferimento Descrizione
1 Morsetto sul primo dispositivo
2 Morsetto sul dispositivo collegato in cascata
3 Collegamento a un altro dispositivo sul bus SA
4 Collegamento delle schermature dei cavi. Non è necessario mettere a terra lo schermo del cavo.
5 Collegamento da un altro dispositivo sul bus SA