Risoluzione dei problemi - EasyIO - LIT-12013983 - Building Management - FW-VAV Variable Air Volume Controller

Guida di avvio rapido di FW-VAV

Product
Document number
LIT-12013983
Document revision
0
Revision date
2022-08-21
Tabella 1. Risoluzione dei problemi FW
Problema Causa Soluzione
Il regolatore non si accende a causa di uno dei seguenti problemi:
  • Il trasformatore scatta. L'alimentazione è sul primario del trasformatore e non c'è tensione sul secondario.
  • Intervento dell'interruttore o del fusibile. L'alimentazione è sul primario del trasformatore. Ci sono 24 V sul secondario e 0 V sull'interruttore o sul fusibile.
Il trasformatore è in cortocircuito.
  1. Controllare che la polarità di ~24 V COM + 15V COM e SA BUS COM sia uguale su regolatore, dispositivi ausiliari e dispositivi di ingresso e uscita sia la medesima.
  2. Usando un ohmmetro, verificare che il cortocircuito sia stato risolto.
  3. Resettare l’interruttore o il fusibile o sostituire il trasformatore.
    Nota: Quando si sostituisce il trasformatore, rimpiazzarlo con un modello che utilizza un interruttore automatico resettabile. Un interruttore automatico facilita la risoluzione dei problemi di cablaggio.
  4. Per verificare la connessione, procedere come segue:
    1. Scollegare il secondario del trasformatore 24 VCA.
    2. Utilizzare un ohmetro per misurare tra ~24 V H e G sul regolatore. Assicurarsi che non si verifichi un cortocircuito.
      Nota: Se l'installazione richiede che si metta a terra il secondario del trasformatore, verificare che il collegamento di terra sia valido e non sia in comune tra più apparati.
Il sensore alimentato a 24 VCA non è collegato con la stessa polarità del regolatore.
Il dispositivo bus SA non è collegato con la stessa polarità del regolatore.
La modalità di uscita analogica non è valida. L'uscita da 0 V a 10 V è impostata sul 100%, ma i terminali di uscita sono inferiori a 10 V. L'impedenza del carico è inferiore a 5K ohm.
  1. Assicurarsi che l'impedenza di carico del dispositivo di controllo della tensione sia superiore a 5.000 ohm. Per ulteriori informazioni, consultare le specifiche del produttore del dispositivo di tensione.
  2. Scollegare il dispositivo connesso e verificare che sia presente il valore richiesto.

La modalità analogica di un'uscita configurabile non è valida. Per esempio, l'uscita da 0 V a 10 V presenta un offset indesiderato fino a 1 V. Il morsetto COM non è collegato.
  1. Collegare il morsetto COM dell’uscita configurabile al comune del dispositivo finale connesso.
  2. Misurare l’uscita e verificare che corrisponda al comando.
  3. Scollegare il dispositivo connesso e verificare che sia presente il valore impostato.
Il riferimento comune non è corretto.