Linee guida per il montaggio del FW-VAV - EasyIO - LIT-12013983 - Building Management - FW-VAV

Guida di avvio rapido di FW-VAV

Brand
EasyIO
Product name
FW-VAV
Document type
Quick Start Guide
Document number
LIT-12013983
Document revision
0
Revision date
2022-08-21
Language
Italiano
Per il montaggio dell'unità FW-VAV attenersi alle seguenti linee guida:
Nota: Quando l’aria che arriva alla cassetta VAV ha una temperatura inferiore a 10°C (50°F), evitare che eventuali formazioni di condensa sulla cassetta VAV, in particolare sull’albero della serranda, penetrino nel regolatore VAV.
  • Montare il regolatore in un'area non esposta a vapori corrosivi e nella quale le condizioni ambientali corrispondano a quelle specificate nella sezione Specifiche tecniche.
  • Assicurarsi che la superficie di montaggio possa sostenere il regolatore ed eventuali alloggiamenti o componenti elettronici.
  • Montare il regolatore su una superficie rigida e piana. Utilizzare spessori o rondelle per montare il regolatore in modo sicuro e uniforme su una superficie di montaggio irregolare.
  • Per un'adeguata ventilazione e per l'accesso e il posizionamento di cavi e fili, lasciare almeno 50 mm (2") intorno e davanti al regolatore.
  • Se si installa questo regolatore per sostituirne un altro, tappare il foro aperto non utilizzato nel condotto dal supporto del regolatore originale. Per tappare il foro, utilizzare la vite in lamiera dell'installazione originale.
Ulteriori linee guida da osservare per il montaggio in un quadro o in un involucro:
  • Non installare il regolatore in un involucro ermetico.
  • Lasciare uno spazio sufficiente intorno al regolatore per poter rimuovere il coperchio.
  • Per evitare un'eccessiva irradiazione di calore, lasciare uno spazio sufficiente tra il regolatore, il trasformatore di alimentazione e altri dispositivi.