Realizzazione di una connessione a un regolatore con un cavo LAN Ethernet - EasyIO - LIT-12013983 - Building Management - FW-VAV Variable Air Volume Controller

Guida di avvio rapido di FW-VAV

Product
Document type
Quick Start Guide
Document number
LIT-12013983
Document revision
0
Revision date
2022-08-21

Procedura

  1. Collegare il computer al regolatore con un cavo LAN Ethernet.
  2. Impostare l'adattatore di rete nello stesso intervallo del regolatore. Per modificare l'indirizzo IP, la subnet mask e il gateway, aprire il prompt dei comandi e completare una delle seguenti opzioni, a seconda del sistema operativo:
    Nota: Utilizzare la stessa subnet mask e lo stesso gateway del regolatore. Per l'indirizzo IP, inserire lo stesso indirizzo IP del regolatore, ma cambiare l'ultimo ottetto con un numero unico. Utilizzare un numero alto, ma comunque inferiore a 255, per evitare di impostare un indirizzo IP già in uso. Per ulteriori informazioni sull'indirizzo IP, la subnet mask e il gateway del regolatore, vedere Indirizzo IP predefinito, subnet mask e gateway della rete primaria.
    • Per i sistemi operativi Windows, impostare il nuovo indirizzo IP, la subnet mask e il gateway con una delle seguenti opzioni:
      • Per usare la GUI, procedere come segue:
        1. Passare a Pannello di controllo/Rete e Internet/Centro rete e condivisione/Modifica impostazioni scheda.
        2. Fare clic con il tasto destro del mouse sulla connessione Ethernet, quindi fare clic su Proprietà.
        3. Nella scheda Rete, selezionare la casella di controllo Protocollo Internet versione 4 (TCP/IPv4), quindi fare clic su Proprietà.
        4. Nella scheda Generale, fare clic su Utilizza il seguente indirizzo IP. Nei campi Indirizzo IP, Subnet Mask, Gateway predefinito, impostare l'indirizzo IP, la subnet mask e il gateway predefinito desiderati.
      • Per usare il prompt comandi, procedere come segue:
        1. Dal prompt dei comandi, immettere il seguente comando con l'indirizzo IP, la subnet mask e il gateway predefinito desiderati:
          netsh interface ipv4 set address name="Ethernet" static <IP address> <subnet mask> <gateway>
        2. Per confermare la connessione, dal prompt dei comandi, immettere il comando ping, seguito dall'indirizzo IP del regolatore.
    • Per i sistemi operativi Mac, impostare il nuovo indirizzo IP, la subnet mask e il gateway con una delle seguenti opzioni.
      • Per usare la GUI, procedere come segue:
        1. Fare clic sull'icona del menu Apple, quindi andare a: Preferenze di sistema/Rete/.
        2. Fare clic sulla connessione di rete desiderata, quindi su Avanzate.
        3. Nella scheda TCP/IP, dall'elenco Configura IPv4, selezionare Manualmente.
        4. Nei campi Indirizzo IPv4, Subnet Mask e Router, impostare l'indirizzo IP, la subnet mask e il gateway predefinito, quindi fare clic su OK.
      • Per usare il morsetto, procedere come segue:
        1. Dal morsetto, immettere il seguente comando con l'indirizzo IP, la subnet mask e il gateway predefinito desiderati:
          networksetup -setmanual "Ethernet" <new IP address> <subnet mask> <gateway>
        2. Per confermare la connessione, inserire nel morsetto il comando ping, seguito dall'indirizzo IP del regolatore.
    • Per i sistemi operativi Linux, impostare il nuovo indirizzo IP, la subnet mask e il gateway con una delle seguenti opzioni.
      • Per usare la GUI, procedere come segue:
        1. Dalla barra degli strumenti, fare clic su Sistema. Da Preferenze, fare clic su Connessioni di rete.
        2. Individuare la connessione di rete desiderata, quindi fare clic sull'icona di configurazione.
        3. Nella scheda IPv4 fare clic su Manuale.
        4. Nei campi Indirizzo IPv4, Subnet Mask e Gateway impostare l'indirizzo IP, la subnet mask e il gateway predefinito desiderati, quindi fare clic su Applica.
      • Per usare il morsetto, procedere come segue:
        1. Dal morsetto, immettere il seguente comando con l'indirizzo IP, la subnet mask e il gateway predefinito desiderati:
          networksetup -setmanual "Ethernet" <new IP address> <subnet mask> <gateway>
        2. Per confermare la connessione, inserire nel morsetto il comando ping, seguito dall'indirizzo IP del regolatore.