Realizzazione di una connessione a un regolatore con il Wi-Fi - EasyIO - LIT-12013983 - Building Management - FW-VAV

Guida di avvio rapido di FW-VAV

Brand
EasyIO
Product name
FW-VAV
Document type
Quick Start Guide
Document number
LIT-12013983
Document revision
0
Revision date
2022-08-21
Language
Italiano

Procedura

  1. Sul computer, dalla barra degli strumenti del desktop, fare clic sull'icona della rete Wi-Fi.
  2. Individuare l'SSID del controller, quindi collegarsi al regolatore.
    Nota: L'SSID predefinito del controller è una combinazione delle lettere della serie del regolatore e degli ultimi quattro caratteri dell'indirizzo MAC del regolatore, ad esempio FW-012A. L'indirizzo MAC è riportato sull'etichetta posta sul retro del regolatore.
  3. Immettere la password predefinita. Per maggiori informazioni, contattare il fornitore.
  4. Per eseguire il ping del regolatore, alla riga di comando digitare ping, seguito dall'indirizzo IP del regolatore.
    Nota: Per ulteriori informazioni sull'indirizzo IP predefinito del regolatore, vedere la sezione Indirizzo IP predefinito, subnet mask e gateway della rete primaria.