Interfacciamento con il regolatore - EasyIO - LIT-12013983 - Building Management - FW-VAV Variable Air Volume Controller

Guida di avvio rapido di FW-VAV

Product
Document number
LIT-12013983
Document revision
0
Revision date
2022-08-21

Per interfacciarsi con un regolatore e i suoi ingressi e uscite con CPT e il server Web del regolatore, è necessario stabilire una connessione dal dispositivo. È possibile collegarsi al regolatore con un dispositivo dotato delle seguenti opzioni:

Nota: Utilizzare le seguenti procedure per configurare un regolatore su una rete primaria. Per ulteriori informazioni sulla configurazione di una rete secondaria, consultare la Guida di riferimento per l'utente del prodotto.

Interfacciarsi con il regolatore usando le seguenti interfacce utente: