Vue d’ensemble - EasyIO - LIT-12013876 - Building Management - FW-08V Variable Air Volume Controller - Version 1.0

Guide de démarrage rapide du FW-08

Product
Variable Air Volume > Variable Air Volume Controls > FW-08V Variable Air Volume Controller
Document type
Quick Start Guide
Document number
LIT-12013876
Version
Version 1.0
Revision date
2024-01-30

Le FW-08 est un contrôleur d’entrées/sorties qui offre une connectivité réseau IP, Ethernet, MS/TP, et Wi-Fi. Utilisez ce guide pour effectuer les tâches suivantes :

  • Comprendre les composants du contrôleur.
  • Monter le contrôleur sur un rail DIN ou une plaque de base de boîtier.
  • Installer les antennes.
  • Afficher un schéma de câblage du contrôleur dans un système.
  • Se connecter au contrôleur avec une connexion LAN ou Wi-Fi.
  • Se connecter au contrôleur avec l’application Controller Programming Tools (CPT).
  • Se connecter au tableau de bord du serveur Web du contrôleur avec CPT Graphics.
Figure 1. FW-08, vue avant
Figure 2. Légende, vues arrière et latérale
Tableau 1. FW-08 composants
Repère Description
1 Rail DIN
2 Montage du boîtier
3 Vis du couvercle
4 Bornes Hot (H) et Ground (G)
5 Bornes de sortie universelle (UO) et COM
6 Voyants LED PWR LED d’alimentation
ERR LED d'erreur
STS Voyant d’état
TXRX LED de communication en cours de transmission ou de réception
Pour plus d'informations sur les états des voyants LED, voir FW États des voyants LED.
RST

Bouton Réinit. Pour plus d’informations sur la réinitialisation du contrôleur, reportez-vous à EasyIO FW Series User Reference.

SVC Bouton Service
7 Connecteurs d’antenne femelles RP-SMA
8 Bornes de port série RS-485
9 Antennes
10 Ports Ethernet
11 Entrée universelle (UI) et bornes COM
12 Clips de fixation