Câblage des bornes d’alimentation électrique - EasyIO - LIT-12013876 - Building Management - FW-08 - Version 1.0

Guide de démarrage rapide du FW-08

Product name
FW-08
Document type
Quick Start Guide
Document number
LIT-12013876
Version
Version 1.0
Revision date
2024-01-30

Raccordez les fils d’alimentation 24 V CA du transformateur aux bornes d’alimentation HOT et COM, comme indiqué sur l’Figure 1.

Remarque : Les couleurs des fils électriques peuvent différer sur les transformateurs d’autres fabricants. Pour les détails du câblage, suivez les instructions du fabricant du transformateur et les schémas d’installation du projet.
Important :
  • Pour réduire les problèmes liés aux bruits parasites, aux interférences et aux boucles de masse, raccordez une alimentation 24 V CA au contrôleur et à tous les autres appareils du réseau, afin que le phasage du transformateur soit uniforme sur tous les appareils du réseau. Le contrôleur ne nécessite pas de raccordement à la terre. Cependant, si vous devez mettre à la terre le secondaire du transformateur 24 V CA, réalisez un seul raccordement à la terre à proximité du transformateur. Pour plus d’informations, consultez la figure suivante.
Figure 1. Mise à la terre du transformateur
ATTENTION
  • Risque de dommages matériels
  • Ne mettez pas le contrôleur sous tension sans avoir vérifié tous les branchements. Les fils formant un court-circuit ou connectés de façon incorrecte risquent d'endommager irrémédiablement l'équipement.