Montage du contrôleur sur la plaque de base d’un boîtier - EasyIO - LIT-12013876 - Building Management - FW-08V Variable Air Volume Controller - Version 1.0

Guide de démarrage rapide du FW-08

Product
Variable Air Volume > Variable Air Volume Controls > FW-08V Variable Air Volume Controller
Document type
Quick Start Guide
Document number
LIT-12013876
Version
Version 1.0
Revision date
2024-01-30

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Si le montage sur un rail DIN n’est pas possible, le contrôleur comporte deux trous de montage qui permettent de le visser sur la plaque de base d’un boîtier

Procédure

  1. Placez le contrôleur sur la surface du boîtier et marquez les trous de montage sur la surface. Pour plus d’informations, reportez-vous aux trous de montage du boîtier dans l’Figure 1.
  2. Percez les deux trous dans la plaque de base du boîtier.
  3. Vissez le contrôleur sur une plaque de base du boîtier.