FW États des voyants LED - EasyIO - LIT-12013876 - Building Management - FW-08V Variable Air Volume Controller - Version 1.0

Guide de démarrage rapide du FW-08

Product
Variable Air Volume > Variable Air Volume Controls > FW-08V Variable Air Volume Controller
Document type
Quick Start Guide
Document number
LIT-12013876
Version
Version 1.0
Revision date
2024-01-30

Le tableau suivant contient la description des vitesses de clignotement des LED :

Tableau 1. FW États des voyants LED
Libellé de la LED Couleur de la LED État normal État Description
ERR Rouge Éteint en continu Clignotements rapides constants Il y a une erreur de communication entre le module FM-02 et la carte de base.
Allumé en continu Mise à niveau du micrologiciel en cours. Vérifiez que l’alimentation reste ininterrompue pendant cette procédure.
Éteint en continu Absence d’erreur
STS Vert Clignotement 1 Hz

Clignotement 1 Hz

Fonctionnement normal
Éteint en continu Il y a défaut du contrôleur
TXRX Jaune Clignotements de 1 à 5 Hz Clignotements de 1 à 5 Hz Communication de données normale

Éteint en continu

Aucune transmission de données