Dépannage - EasyIO - LIT-12013876 - Building Management - FW-08V Variable Air Volume Controller - Version 1.0

Guide de démarrage rapide du FW-08

Product
Variable Air Volume > Variable Air Volume Controls > FW-08V Variable Air Volume Controller
Document type
Quick Start Guide
Document number
LIT-12013876
Version
Version 1.0
Revision date
2024-01-30
Tableau 1. FW dépannage
Problème Cause Solution
Le contrôleur ne s’allume pas suite à l’un des problèmes suivants :
  • Déclenchement du transformateur. Présence d’alimentation au niveau du primaire du transformateur et absence de tension au niveau du secondaire.
  • Déclenchement du disjoncteur ou du fusible. Présence d’alimentation au niveau du primaire du transformateur. Présence de 24 V au niveau du secondaire et de 0 V au niveau du disjoncteur ou du fusible.
Court-circuit au niveau du transformateur.
  1. Vérifiez que la polarité des bornes COM ~24 V, COM +15 V et COM DE BUS SA du contrôleur, des appareils auxiliaires et des appareils d’entrée et de sortie est la même.
  2. Vérifiez que le court-circuit a été résolu avec un ohmmètre.
  3. Réarmez le disjoncteur/fusible ou remplacez le transformateur.
    Remarque : Si vous remplacez le transformateur, remplacez-le par un modèle qui utilise un disjoncteur réarmable. La présence d’un disjoncteur facilite la résolution des problèmes de câblage.
  4. Pour vérifier la connexion, procédez comme suit :
    1. Débranchez le secondaire du transformateur de 24 V CA
    2. Utilisez un ohmmètre pour mesurer entre les bornes ~24 V H et G du contrôleur. Vérifiez qu’aucun court-circuit ne se produit.
      Remarque : Si votre installation nécessite la mise à la terre du secondaire du transformateur, vérifiez que le raccordement à la terre est correct et qu’il n’est pas partagé entre plusieurs équipements.
Le capteur alimenté en 24 V CA n’est pas câblé avec la même polarité que le contrôleur.
L’appareil du bus SA n’est pas câblé avec la même polarité que le contrôleur.
Le mode de sortie analogique est incorrect. La sortie de 0 à 10 V est définie sur 100 %, mais les bornes de sortie affichent une valeur inférieure à 10 V. L’impédance de charge est inférieure à 5 kΩ.
  1. Vérifiez que l’impédance de charge du dispositif de régulation de la tension est supérieure à 5 kΩ. Pour plus d’informations, reportez-vous aux spécifications du fabricant du dispositif de régulation de tension.
  2. Débranchez le dispositif connecté et vérifiez que la valeur requise est présente.
Le mode analogique d’une sortie configurable est incorrect. Par exemple, la sortie 0 à 10 V présente un décalage indésirable pouvant atteindre 1 V. La borne COM n’est pas raccordée.
  1. Raccordez la borne COM de la sortie configurable à la borne commune de l’appareil de fin connecté.
  2. Mesurez la sortie et vérifiez qu’elle correspond à la commande.
  3. Débranchez l’appareil connecté et vérifiez que la valeur de la commande est présente.
La référence commune n’est pas exacte.