Connexion à un contrôleur avec un câble Ethernet - EasyIO - LIT-12013876 - Building Management - FW-08V Variable Air Volume Controller - Version 1.0

Guide de démarrage rapide du FW-08

Product
Variable Air Volume > Variable Air Volume Controls > FW-08V Variable Air Volume Controller
Document type
Quick Start Guide
Document number
LIT-12013876
Version
Version 1.0
Revision date
2024-01-30

Procédure

  1. Connectez votre ordinateur au contrôleur avec un câble Ethernet.
  2. Configurez la carte réseau sur la même plage que le contrôleur. Pour modifier l’adresse IP, le masque de sous-réseau et la passerelle, suivez les étapes indiquées dans une des options ci-dessous, en fonction de votre système d’exploitation :
    Remarque : Utilisez le même masque de sous-réseau et la même passerelle que le contrôleur. Utilisez la même adresse IP que le contrôleur en remplaçant toutefois le dernier octet par un nombre unique. Afin d’éviter d’utiliser une adresse IP déjà en service, choisissez un nombre élevé inférieur à 255. Pour plus d’informations sur l’adresse IP, le masque de sous-réseau et la passerelle de votre contrôleur, voir Adresse IP, masque de sous-réseau et passerelle par défaut du réseau principal.