Connexion à un contrôleur à l’aide du Wi-Fi - EasyIO - LIT-12013876 - Building Management - FW-08 - Version 1.0

Guide de démarrage rapide du FW-08

Product name
FW-08
Document type
Quick Start Guide
Document number
LIT-12013876
Version
Version 1.0
Revision date
2024-01-30

Procédure

  1. Sur la barre d’outils du bureau de votre ordinateur, cliquez sur l’icône de votre réseau Wi-Fi.
  2. Repérez l’identifiant SSID du contrôleur, puis connectez-vous au contrôleur.
    Remarque : L’identifiant SSID par défaut se compose des lettres de la série du contrôleur et des quatre derniers caractères de l’adresse MAC du contrôleur comme, par exemple, FW-012A. L’adresse MAC figure sur un autocollant situé à l’arrière du contrôleur.
  3. Saisissez le mot de passe par défaut. Pour plus d’informations, contactez votre fournisseur.
  4. Sur la ligne de commande, saisissez ping, suivi de l’adresse IP du contrôleur pour interroger le contrôleur.
    Remarque : Pour plus d’informations sur l’adresse IP par défaut de votre contrôleur, reportez-vous à Adresse IP, masque de sous-réseau et passerelle par défaut du réseau principal.