Communication avec les objets du contrôleur via CPT - EasyIO - LIT-12013876 - Building Management - FW-08 - Version 1.0

Guide de démarrage rapide du FW-08

Product name
FW-08
Document type
Quick Start Guide
Document number
LIT-12013876
Version
Version 1.0
Revision date
2024-01-30

L’application CPT vous permet de programmer la logique du contrôleur EasyIO avec Sedona Framework.

Procédure

  1. Pour télécharger l’application CPT, contactez le support afin d’obtenir la dernière version.
  2. Décompressez le dossier, puis double-cliquez sur le fichier cpt.exe.
    Important : Si l’application CPT est déjà installée sur votre ordinateur et que vous voulez la mettre à jour vers une nouvelle version, ne cliquez pas et ne lancez pas le fichier cpt.exe pour éviter de perdre les données de vos réglages personnels. Décompressez le package et déposez tous les fichiers dans le dossier CPT existant afin de fusionner et d’écraser les fichiers obsolètes.
  3. Pour vous connecter à un contrôleur, cliquez sur File (Fichier), puis sur Open App (Ouvrir l’application).
  4. Dans la fenêtre Project Management (Gestion de projets), sous l’onglet Recent (Récents), cliquez sur New (Nouveau).
  5. Dans le champ App Desc (Description de l’application), saisissez un nom pour le contrôleur.
  6. Dans le champ Host (Hôte), saisissez l’adresse IP du contrôleur.
    Remarque : L’adresse IP par défaut est 192.168.10.30.
    Remarque : Pour plus d’informations sur l’adresse IP de votre contrôleur, reportez-vous à la section Controller series IP address, subnet mask, and data folder du manuel EasyIO CPT User Guide (LIT-12013978) .
  7. Dans la liste Data Folder (Dossier de données), sélectionnez le dossier associé au type de votre contrôleur.
    Remarque : Pour plus d’informations sur le dossier de données de votre contrôleur, reportez-vous à la section Controller series IP address, subnet mask, and data folder du EasyIO CPT User Guide (LIT-12013978) .
  8. Cliquez sur Save (Enregistrer).
  9. Cliquez sur Open (Ouvrir).
  10. Dans la boîte de dialogue Authentication (Authentification) saisissez votre mot de passe dans le champ Password.
    Remarque : Aucun mot de passe n’est défini par défaut. Pour renforcer la sécurité, lors de la connexion, effectuez les étapes décrites à la section Creating a new CPT admin password for a controller du EasyIO Hardening Guide (LIT-12013986) .

Que faire ensuite

Pour plus d’informations sur CPT, reportez-vous au EasyIO CPT User Guide (LIT-12013978) .