El controlador no se enciende debido a uno de los siguientes problemas:
- El transformador salta. La alimentación está en el primario del transformador y no hay tensión en el secundario.
- El disyuntor o el fusible salta. La alimentación está en el primario del transformador. Hay 24 V en el secundario y 0 V en el disyuntor o el fusible.
|
Cortocircuito del transformador. |
- Asegúrese de que la polaridad del terminal COM de ~24 V, COM de +15 V, y COM de BUS SA del controlador, los dispositivos auxiliares y las dispositivos de entrada y salida es la misma.
- Compruebe que el cortocircuito se ha corregido con un ohmímetro.
- Rearme el disyuntor el fusible, o sustituya el transformador.
Nota: Cuando sustituya el transformador, sustitúyala por un modelo que utilice un disyuntor rearmable. Un disyuntor facilita corregir los problemas de cableado.
- Para verificar la conexión, haga lo siguiente:
- Desconecte el secundario del transformador de 24 VCA.
- Utilice un ohmímetro para medir entre ~24 V H y G en el controlador. Asegúrese de que no se produce ningún cortocircuito.
Nota: Si su instalación requiere que ponga a tierra el secundario del transformador, verifique que la conexión a tierra sea válida y no esté compartida por varios equipos.
|
| El sensor alimentado con 24 VCA no está cableado con la misma polaridad que el controlador. |
| El dispositivo del bus SA no está cableado con la misma polaridad que el controlador. |
| El modo de salida analógica no es válido. La salida de 0 V a 10 V está ajustada a 100%, pero los terminales de salida son inferiores a 10 V. |
La impedancia de carga es inferior a 5000 ohmios. |
- Asegúrese de que la impedancia de carga del dispositivo de control de tensión sea superior a 5000 ohmios. Para obtener más información, consulte las especificaciones de tensión indicadas por el fabricante del dispositivo.
- Desconecte el dispositivo conectado y verifique que el valor que requiere esté presente.
|
| El modo analógico para una salida configurable no es válido. Por ejemplo, la salida de 0 V a 10 V tiene un desvío no deseado de hasta 1 V. |
El terminal COM no está conectado. |
- Conecte el terminal COM de la salida configurable al común del dispositivo final conectado.
- Mida la salida y verifique que coincida con la instrucción.
- Desconecte el dispositivo conectado y verifique que el valor de la instrucción esté presente.
|
| La referencia del común es incorrecta. |