Establecimiento de una conexión al controlador por Wi-Fi - EasyIO - LIT-12013983 - Building Management - FW-VAV

Guía de consulta rápida de FW-VAV

Brand
EasyIO
Product name
FW-VAV
Document type
Quick Start Guide
Document number
LIT-12013983
Document revision
0
Revision date
2022-08-21
Language
Español (España)

Procedimiento

  1. En su sistema informático, haga clic en el icono de red Wi-Fi de la barra de herramientas del escritorio.
  2. Busque el SSID del controlador y conéctese al controlador.
    Nota: El SSID predeterminado de su controlador es una combinación de las letras de la serie de su controlador y los últimos cuatro caracteres de la dirección MAC del controlador, por ejemplo FW-012A. Puede encontrar la dirección MAC en la etiqueta en la parte posterior del controlador.
  3. Introduzca la contraseña predeterminada. Para obtener más información, contacte con su proveedor.
  4. Para hacer ping al controlador, en la línea de instrucciones ejecute ping seguido de la dirección IP del controlador.
    Nota: Para obtener información adicional sobre la dirección IP predeterminada de su controlador, consulte Dirección IP, máscara de subred y puerta de enlace predeterminadas de la red principal.