Establecimiento de una conexión al controlador con un cable Ethernet LAN - EasyIO - LIT-12013983 - Building Management - FW-VAV

Guía de consulta rápida de FW-VAV

Brand
EasyIO
Product name
FW-VAV
Document type
Quick Start Guide
Document number
LIT-12013983
Document revision
0
Revision date
2022-08-21
Language
Español (España)

Procedimiento

  1. Conecte su sistema informático al controlador utilizando un cable Ethernet LAN.
  2. Configure su adaptador de red con el mismo rango que el controlador. Para cambiar su dirección IP, máscara de subred y puerta de enlace, abra el símbolo del sistema y haga una de las siguientes acciones en función de su sistema operativo:
    Nota: Utilice la misma máscara de subred y puerta de enlace que para el controlador. Para la dirección IP, introduzca la misma dirección IP que para el controlador, pero cambie el último octeto a un número único. Utilice un número alto que sea inferior a 255 para no utilizar una dirección IP que ya esté en uso. Para obtener información adicional sobre la dirección IP, máscara de subred y puerta de enlace de su controlador, consulte Dirección IP, máscara de subred y puerta de enlace predeterminadas de la red principal.
    • Para sistemas operativos Windows, configure su dirección IP, máscara de subred y puerta de enlace nuevas de una de las siguientes formas:
      • Para utilizar la GUI, haga lo siguiente:
        1. Vaya a Control Panel (Panel de control)/Network and Internet (Red e Internet)/Network and Sharing Center (Centro de redes y recursos compartidos)/Change adapter settings (Cambiar configuración del adaptador).
        2. Haga clic en su conexión de Ethernet y después en Properties (Propiedades).
        3. En la pestaña Networking (Funciones de red), haga clic en Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4) (Protocolo de Internet versión 4 [TCP/IPv4]), y después haga clic en Properties (Propiedades).
        4. En la pestaña General, haga clic en Use the following IP address (Usar la siguiente dirección IP). En los campos IP address (Dirección IP), Subnet mask (Máscara de subred) y Default gateway (Puerta de enlace predeterminada), defina la dirección IP, la máscara de subred y la puerta de enlace predeterminada como desee.
      • Para utilizar el símbolo del sistema, haga lo siguiente:
        1. En el símbolo del sistema, ejecute la siguiente instrucción con la dirección IP, máscara de subred y puerta de enlace predeterminada que desee:
          netsh interface ipv4 set address name="Ethernet" static <dirección IP> <máscara de subred> <puerta de enlace>
        2. Para confirmar la conexión, con el símbolo del sistema ejecute la instrucción ping seguida de la dirección IP del controlador.
    • En sistemas operativos MAC, ajuste su dirección IP, máscara de subred y puerta de enlace nuevas de una de las siguientes formas.
      • Para utilizar la GUI, haga lo siguiente:
        1. Haga clic en el icono de menú de Apple y después vaya a: System Preferences (Preferencias del sistema)/Network (Red)/.
        2. Haga clic en la conexión de red deseada y después haga clic en Advanced (Opciones avanzadas).
        3. En la pestaña TCP/IP, en la lista Configure Ipv4 (Configurar IPv4), seleccione Manually (Manualmente).
        4. En los campos IPv4 address (Dirección IPv4), Subnet Mask (Máscara de subred) y Router, ajuste la dirección IP, máscara de subred y puerta de enlace predeterminada y después haga clic en OK (Aceptar).
      • Para utilizar la terminal, haga lo siguiente:
        1. Con la terminal, ejecute la siguiente instrucción con la dirección IP, máscara de subred y puerta de enlace predeterminada que desee:
          networksetup -setmanual "Ethernet" <dirección IP nueva> <máscara de subred> <puerta de enlace>
        2. Para confirmar la conexión, en la terminal ejecute la instrucción ping seguida de la dirección IP del controlador.
    • Para sistemas operativos Linux, ajuste su dirección IP, máscara de subred y puerta de enlace nuevas de una de las siguientes formas.
      • Para utilizar la GUI, haga lo siguiente:
        1. En la barra de herramientas, haga clic en System (Sistema). Desde Preferences (Preferencias), haga clic en Network Connections (Conexiones en red).
        2. Busque la conexión en red que desee y después haga clic en el icono de configuración.
        3. En la pestaña IPv4, haga clic en Manual.
        4. En los campos IPv4 address (Dirección IPv4), Netmask (Máscara de red) y Gateway (Puerta de enlace), ajuste la dirección IP, máscara de subred y puerta de enlace predeterminada que desee y después haga clic en Apply (Aplicar).
      • Para utilizar la terminal, haga lo siguiente:
        1. Con la terminal, ejecute la siguiente instrucción con la dirección IP, máscara de subred y puerta de enlace predeterminada que desee:
          networksetup -setmanual "Ethernet" <dirección IP nueva> <máscara de subred> <puerta de enlace>
        2. Para confirmar la conexión, en la terminal ejecute la instrucción ping seguida de la dirección IP del controlador.