Terminales de bus SA - EasyIO - LIT-12013983 - Building Management - FW-VAV Variable Air Volume Controller

Guía de consulta rápida de FW-VAV

Product
Document type
Quick Start Guide
Document number
LIT-12013983
Document revision
0
Revision date
2022-08-21

Cablee los terminales de bus SA en una configuración en cadena. Utilice un cable apantallado y trenzado de cuatro hilos como muestra la siguiente figura. El cable de cuatro hilos se compone de dos pares trenzados. El primer par trenzado está formado por los hilos positivo y negativo, mientras que el segundo está formado por los hilos COM y SA PWR.

Puede utilizar los hilos positivo y negativo de bus SA como un puerto RS-485 normal.

Figura 1. Cableado de terminal SA
Referencia Descripción
1 Terminal en el primer dispositivo
2 Terminal en el dispositivo conectado en cadena
3 Conexión a otro dispositivo en el bus SA
4 Conexión del blindaje del cable. No es necesario conectar a tierra el blindaje del cable.
5 Conexión a otro dispositivo en el bus SA