| Norteamérica | UL 60730 Equipos de gestión
de energía FCC Clase B, Parte 15, Subparte C 15.247 |
|
| FCC |
Este dispositivo contiene uno más transmisores/receptores exentos de licencia que cumplen el o los RSS exentos de licencia del Departamento de Innovación, Ciencia y Desarrollo Económico de Canadá. Este dispositivo cumple con la parte 15 de las normas FCC. El funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes: (1) Este dispositivo no puede causar interferencias. (2) Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo aquellas que puedan provocar un funcionamiento no deseado del dispositivo. Nota: Este equipo ha sido
probado y cumple con los límites de un dispositivo digital Clase
A, de conformidad con el apartado 15 de las normas de la FCC.
Estos límites están ideados para ofrecer una protección
razonable frente a interferencias perjudiciales en instalaciones
domésticas. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía
de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con
las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales en
las comunicaciones de radio. Sin embargo, no hay garantías de
que no se puedan producir interferencias en una instalación en
particular. Si este equipo provoca interferencias perjudiciales
para la recepción de radio o televisión, lo cual se puede
comprobar apagando y encendiendo el equipo, se recomienda que el
usuario corrija la interferencia adoptando una o más de las
medidas a continuación:
- Reoriente o reubique la antena receptora. - Aumente la distancia entre el equipo y el receptor. - Conecte el equipo a una toma de corriente en un circuito diferente al que el receptor está conectado. - Solicite ayuda al proveedor o a un técnico de radio/TV capacitado. Debido a las limitaciones impuestas por las regulaciones legales locales, la versión para Norteamérica no posee una opción de selección de región. Este IC de transmisor de radio: 279A-FWVAV ha sido aprobado por el Departamento de Innovación, Ciencia y Desarrollo Económico de Canadá para funcionar con los tipos de antena enumerados a continuación con la ganancia máxima admitida indicada. Los tipos de antena no incluidos en esta lista que poseen una ganancia mayor que la ganancia máxima indicada para cualquier tipo incluido en la lista están estrictamente prohibidos para su uso con este dispositivo. Ganancia de la antena: 2,2 dBi máx. Tipo de antena: 50 Ohm Dipolo Para satisfacer los requisitos de exposición a RF de la FCC y la IC, se debe mantener una distancia mínima de 20 cm entre la antena de este dispositivo y las personas durante su funcionamiento. Para garantizar el cumplimiento de la normativa, no se recomienda el funcionamiento a distancias inferiores a la indicada. |
|
|
L’émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d’Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L’exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes: (1) L’appareil ne doit pas produire de brouillage; (2) L’appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d’en compromettre le fonctionnement. Le présent émetteur radio IC: 279A-FWVAV a été approuvé par Innovation, Sciences et Développement économique Canada pour fonctionner avec les types d'antenne énumérés ci-dessous et ayant un gain admissible maximal. Les types d'antenne non inclus dans cette liste, et dont le gain est supérieur au gain maximal indiqué pour tout type figurant sur la liste, sont strictement interdits pour l'exploitation de l'émetteur. Gain d'antenne: 2.2 dBi maximal Type d'antenne: 50 Ohm Dipolo . Les antennes installées doivent être situées de facon à ce que la population ne puisse y être exposée à une distance de moin de 20 cm. Installer les antennes de facon à ce que le personnel ne puisse approcher à 20 cm ou moins de la position centrale de l’ antenne. |
||
| CE | Conforme | |
| Directiva RED |
El equipo mencionado anteriormente cumple fehacientemente los requisitos establecidos por la Directiva del Consejo Europeo sobre la Homologación de las Leyes de los Estados miembro en relación a 2014/53/UE (RED). El equipo ha superado la siguiente prueba completada siguiendo las siguientes normas europeas: EN 300 328 V2.1.1 EN 301 489-1 V2.2.0 EN 301 489-17 V3.2.0 EN 62311: 2008 |
|
| UKCA | Directiva de Regulaciones
de Compatibilidad Electromagnética de 2016: BS EN 55032:2015+A11:2020 BS EN IEC 61000-3-2:2019 BS EN 61000-3-3:2013+A1:2019 BS EN 55035:2017+A11:2020 |
|
| Taiwán | 取得審驗證明之低功率射頻器材,非經核准,公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。低功率射 頻器材之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信;經發現有干擾現象時,應立即停用,並改善至無干擾時方得繼續使用。前述合法通信,指依電信管理法規定作業之無線電通信。低功率射頻器材須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。 | |