Solución de problemas - EasyIO - LIT-12013879 - Gestión de edificios - FW-28 Input/Output Controller - 1.0

Guía de consulta rápida de FW-28

Product
Document type
Quick Start Guide
Document number
LIT-12013879
Version
1.0
Revision date
2023-12-18
Tabla 1. Solución de problemas del FW
Problema Causa Solución
El controlador no se enciende debido a uno de los siguientes problemas:
  • El transformador salta. La alimentación está en el primario del transformador y no hay tensión en el secundario.
  • El disyuntor o el fusible salta. La alimentación está en el primario del transformador. Puede encontrar 24 V en el secundario y 0 V en el disyuntor o el fusible.
Cortocircuito del transformador.
  1. Asegúrese de que la polaridad del terminal COM de ~24 V, COM de +15 V, y COM de BUS SA del controlador, los dispositivos auxiliares y las dispositivos de entrada y salida es la misma.
  2. Utilice un ohmímetro para comprobar que el cortocircuito se ha corregido.
  3. Rearme el disyuntor el fusible, o sustituya el transformador.
    Nota: En caso de sustituir el transformador, sustitúyalo por un modelo que utilice un disyuntor rearmable. Un disyuntor facilita corregir los problemas de cableado.
  4. Para verificar la conexión, haga lo siguiente:
    1. Desconecte el secundario del transformador de 24 VCA.
    2. Utilice un ohmímetro para medir entre ~24 V H y G en el controlador. Asegúrese de que no se produce ningún cortocircuito.
      Nota: Si su instalación requiere que ponga a tierra el secundario del transformador, verifique que la conexión a tierra sea válida y no esté compartida por varios equipos.
El sensor alimentado con 24 VCA no está cableado con la misma polaridad que el controlador.
El dispositivo bus RS-485 no está cableado con la misma polaridad que el controlador.
El modo de salida analógica no es válido. La salida de 0 V a 10 V está ajustada a 100 %, pero los terminales de salida son inferiores a 10 V. La impedancia de carga es inferior a 2000 ohmios.
  1. Asegúrese de que la impedancia de carga del dispositivo de control de tensión sea superior a 2000 ohmios. Para obtener más información, consulte las especificaciones de tensión indicadas por el fabricante del dispositivo.
  2. Desconecte el dispositivo conectado y verifique que el valor que requiere esté presente.
El modo analógico para una salida configurable no es válido. Por ejemplo, la salida de 0 V a 10 V genera una desviación no deseada de hasta 1 V. El terminal COM no está conectado.
  1. Conecte el terminal COM de la salida configurable al común del dispositivo final conectado.
  2. Mida la salida y verifique que coincida con la instrucción.
  3. Desconecte el dispositivo conectado y verifique que el valor de la instrucción esté presente.
La referencia del común es incorrecta.