Montaje del controlador en una placa base de carcasa - EasyIO - LIT-12013879 - Gestión de edificios - FW-28 Input/Output Controller - 1.0

Guía de consulta rápida de FW-28

Product
Document number
LIT-12013879
Version
1.0
Revision date
2023-12-18

Por qué y cuándo se efectúa esta tarea

Si el montaje en un carril DIN no es posible, el controlador ofrece dos orificios de montaje que permiten atornillar el controlador a una placa base de carcasa.

Procedimiento

  1. Ponga el controlador sobre la superficie de la carcasa y marque los orificios de montaje en carcasa en la superficie. Para las ubicaciones de los orificios de montaje en carcasa, consulte la Figura 1 y la bcb1621001336864.html#bcb1621001336864__table_pd3_3mj_lrb.
  2. Taladre los dos orificios en la placa base de carcasa.
  3. Atornille el controlador a la placa base de carcasa.