Por qué y cuándo se efectúa esta tarea
Procedimiento
-
En la interfaz de usuario, haga lo siguiente:
- Vaya a (Panel de control > Red e Internet > Centro de redes y recursos compartidos > Cambiar configuración del adaptador).
- Haga clic en su conexión de Ethernet y después en Properties (Propiedades).
- En la pestaña Networking (Funciones de red), haga clic en Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4) (Protocolo de Internet versión 4 [TCP/IPv4]), y después haga clic en Properties (Propiedades).
- En la pestaña General, haga clic en Use the following IP address (Usar la siguiente dirección IP). En los campos IP address (Dirección IP), Subnet mask (Máscara de subred) y Default gateway (Puerta de enlace predeterminada), defina la dirección IP, la máscara de subred y la puerta de enlace predeterminada como desee.
-
Desde el símbolo del sistema, haga lo siguiente: