Conexión a un controlador con un cable Ethernet para MacOS - EasyIO - LIT-12013879 - Gestión de edificios - FW-28 Input/Output Controller - 1.0

Guía de consulta rápida de FW-28

Product
Document number
LIT-12013879
Version
1.0
Revision date
2023-12-18

Por qué y cuándo se efectúa esta tarea

Complete uno de los dos métodos a continuación para conectar el controlador.

Procedimiento

  1. En la interfaz de usuario, haga lo siguiente:
    1. Haga clic en el icono de menú de Apple y después vaya a System Preferences > Network (Preferencias del sistema > Red).
    2. Haga clic en la conexión de red deseada y después haga clic en Advanced (Opciones avanzadas).
    3. En la pestaña TCP/IP, en la lista Configure IPv4 (Configurar IPv4), seleccione Manually (Manualmente).
    4. En los campos IPv4 address (Dirección IPv4), Subnet Mask (Máscara de subred) y Router, ajuste la dirección IP, máscara de subred y puerta de enlace predeterminada y después haga clic en OK (Aceptar).
  2. Desde la terminal, haga lo siguiente:
    1. Ejecute la siguiente instrucción con la dirección IP, máscara de subred y puerta de enlace predeterminada que desee:
      networksetup -setmanual "Ethernet" <dirección IP nueva> <máscara de subred> <puerta de enlace>
    2. Ejecute la instrucción ping seguida de la dirección IP del controlador para confirmar que hay conexión.