Conexión a un controlador con un cable Ethernet para Linux - EasyIO - LIT-12013879 - Gestión de edificios - FW-28 Input/Output Controller - 1.0

Guía de consulta rápida de FW-28

Product
Document type
Quick Start Guide
Document number
LIT-12013879
Version
1.0
Revision date
2023-12-18

Por qué y cuándo se efectúa esta tarea

Complete uno de los dos métodos a continuación para conectar el controlador.

Procedimiento

  1. En la interfaz de usuario, haga lo siguiente:
    1. En la barra de herramientas, haga clic en System > Preferences > Network Connections (Sistema > Preferencias > Conexiones de red).
    2. Busque la conexión en red que desee y después haga clic en el icono de configuración.
    3. En la pestaña IPv4, haga clic en Manual.
    4. En los campos IPv4 address (Dirección IPv4), Netmask (Máscara de red) y Gateway (Puerta de enlace), ajuste la dirección IP, máscara de subred y puerta de enlace predeterminada que desee y después haga clic en Apply (Aplicar).
  2. En la terminal, haga lo siguiente:
    1. Ejecute la siguiente instrucción con la dirección IP, máscara de subred y puerta de enlace predeterminada que desee:
      networksetup -setmanual "Ethernet" <dirección IP nueva> <máscara de subred> <puerta de enlace>
    2. Ejecute la instrucción ping seguida de la dirección IP del controlador para confirmar que hay conexión.