Montaje del controlador en una placa base de carcasa - EasyIO - LIT-12013878 - Gestión de edificios - FW-14 Input/Output Controller - 1.0

Guía de consulta rápida de FW-14

Product
Document number
LIT-12013878
Version
1.0
Revision date
2023-12-14

Por qué y cuándo se efectúa esta tarea

Si el montaje en un carril DIN no es posible, el controlador ofrece dos orificios de montaje que permiten atornillar el controlador a una placa base de carcasa.

Procedimiento

  1. Ponga el controlador sobre la superficie de la carcasa y marque los orificios de montaje en carcasa en la superficie. Para obtener más información, consulte los orificios de montaje de carcasa en la Figura 1.
  2. Taladre los dos orificios en la placa base de carcasa.
  3. Atornille el controlador a la placa base de carcasa.