Por qué y cuándo se efectúa esta tarea
Si el montaje en un carril DIN no es posible, el controlador ofrece dos orificios de montaje que permiten atornillar el controlador a una placa base de carcasa.
Procedimiento
- Ponga el controlador sobre la superficie de la carcasa y marque los orificios de montaje en carcasa en la superficie. Para obtener más información, consulte los orificios de montaje de carcasa en la Figura 1.
- Taladre los dos orificios en la placa base de carcasa.
- Atornille el controlador a la placa base de carcasa.