Conexión de un controlador con un cable Ethernet - EasyIO - LIT-12013878 - Gestión de edificios - FW-14 Input/Output Controller - 1.0

Guía de consulta rápida de FW-14

Product
Document type
Quick Start Guide
Document number
LIT-12013878
Version
1.0
Revision date
2023-12-14

Procedimiento

  1. Conecte su sistema informático al controlador utilizando un cable Ethernet.
  2. Configure su adaptador de red con el mismo rango que el controlador. Para cambiar su dirección IP, máscara de subred y puerta de enlace, complete los pasos como se indica para una las siguientes opciones, en función de su sistema operativo:
    Nota: Utilice la misma máscara de subred y puerta de enlace que para el controlador. Para la dirección IP, introduzca la misma dirección IP que para el controlador, pero cambie el último octeto a un número único. Utilice un número alto que sea inferior a 255 para no utilizar una dirección IP que ya esté en uso. Para obtener información adicional sobre la dirección IP, máscara de subred y puerta de enlace de su controlador, consulte Dirección IP, máscara de subred y puerta de enlace predeterminadas de la red principal.