Conexión a un controlador por Wi-Fi - EasyIO - LIT-12013878 - Gestión de edificios - FW-14 Input/Output Controller - 1.0

Guía de consulta rápida de FW-14

Product
Document number
LIT-12013878
Version
1.0
Revision date
2023-12-14

Procedimiento

  1. En la barra de herramientas de su ordenador, haga clic en el icono de red Wi-Fi.
  2. Busque el SSID del controlador y conéctese al controlador.
    Nota: El SSID predeterminado de su controlador es una combinación de las letras de la serie de su controlador y los últimos cuatro caracteres de la dirección MAC del controlador, por ejemplo FW-012A. Puede encontrar la dirección MAC en la etiqueta en la parte posterior del controlador.
  3. Introduzca la contraseña predeterminada. Para obtener más información, contacte con su proveedor.
  4. Para hacer ping al controlador, en la línea de instrucciones ejecute ping seguido de la dirección IP del controlador.
    Nota: Para obtener más información sobre la dirección IP predeterminada de su controlador, consulte Dirección IP, máscara de subred y puerta de enlace predeterminadas de la red principal.