Instalación de las antenas - EasyIO - LIT-12013878 - Gestión de edificios - FW-14 Input/Output Controller - 1.0

Guía de consulta rápida de FW-14

Product
Document type
Quick Start Guide
Document number
LIT-12013878
Version
1.0
Revision date
2023-12-14

Procedimiento

  1. Localice los dos conectores hembra RP-SMA. Consulte la Figura 1.
  2. Para conectar los conectores de antena machos a los conectores hembra RP-SMA, enrosque las antenas en sentido horario.
    Nota: Para obtener una conexión segura, sostenga la parte metálica del conector macho RP-SMA. Una conexión deficiente reduce la recepción al apretar las antenas en el conector hembra RP-SMA.
    Figura 1. Enroscado de las antenas
  3. Ajuste la dirección de las antenas hasta obtener la mejor recepción posible. Para obtener más información sobre la recepción de la antena, consulte Wireless Network (Wi-Fi) (Conexión inalámbrica [Wi-Fi]) en EasyIO FW Series Network Connectivity (Conectividad de red de la serie EasyIO FW).