Desmontaje de la cubierta del controlador - EasyIO - LIT-12013878 - Gestión de edificios - FW-14 Input/Output Controller - 1.0

Guía de consulta rápida de FW-14

Product
Document number
LIT-12013878
Version
1.0
Revision date
2023-12-14

Por qué y cuándo se efectúa esta tarea

Retire la cubierta del controlador para acceder a los circuitos, puentes, y acceder con más facilidad a los puentes de restablecimiento y servicio.

Procedimiento

  1. Use un destornillador Phillips para desenroscar los dos tornillos de la cubierta superior.
    Figura 1. Desatornillado de la cubierta
  2. Sostenga los dos extremos de la cubierta superior para retirarla. Si está atascada, separe la cubierta superior con un destornillador estándar.
    Figura 2. Desmontaje de la cubierta