Solución de problemas - EasyIO - LIT-12014187 - EASYIO-FT-04A - EasyIO FT-04A 4 Point Controller - EasyIO FT-04B 4 Point Controller

Guía de consulta rápida de FT-04A

Product
Document type
Quick Start Guide
Document number
LIT-12014187
Document revision
1.0
Revision date
2023-12-14
Product status
Active
Tabla 1. Solución de problemas
Problema Causa Solución
El controlador no se enciende debido a uno de los siguientes problemas:
  • El transformador salta. La alimentación está en el primario del transformador y no hay tensión en el secundario.
  • El disyuntor o el fusible salta. La alimentación está en el primario del transformador. Puede encontrar 24 V en el secundario y 0 V en el disyuntor o el fusible.
Cortocircuito del transformador.
  1. Asegúrese de que la polaridad del terminal COM de ~24 V del controlador, los dispositivos auxiliares y los dispositivos de entrada y salida sea la misma.
  2. Utilice un ohmímetro para comprobar que el cortocircuito se ha corregido.
  3. Rearme el disyuntor el fusible, o sustituya el transformador.
    Nota: En caso de sustituir el transformador, sustitúyalo por un modelo que utilice un disyuntor rearmable. Un disyuntor facilita corregir los problemas de cableado.
  4. Para verificar la conexión, haga lo siguiente:
    1. Desconecte el secundario del transformador de 24 VCA.
    2. Utilice un ohmímetro para medir entre ~24 V H y G en el controlador. Asegúrese de que no se produce ningún cortocircuito.
      Nota: Si su instalación requiere que ponga a tierra el secundario del transformador, verifique que la conexión a tierra sea válida y no esté compartida por varios equipos.
El sensor alimentado con 24 VCA no está cableado con la misma polaridad que el controlador.
El modo de salida analógica no es válido. La salida de 0 V a 10 V está ajustada a 100 %, pero los terminales de salida son inferiores a 10 V. La impedancia de carga es inferior a 2000 ohmios.
  1. Asegúrese de que la impedancia de carga del dispositivo de control de tensión sea superior a 2000 ohmios. Para obtener más información, consulte las especificaciones de tensión indicadas por el fabricante del dispositivo.
  2. Desconecte el dispositivo conectado y verifique que el valor que requiere esté presente.
El modo analógico para una salida configurable no es válido. Por ejemplo, la salida de 0 V a 10 V genera una desviación no deseada de hasta 1 V. El terminal COM no está conectado.
  1. Conecte el terminal COM de la salida configurable al común del dispositivo final conectado.
  2. Mida la salida y verifique que coincida con la instrucción.
  3. Desconecte el dispositivo conectado y verifique que el valor de la instrucción esté presente.
La referencia del común es incorrecta.