Interacción con el servidor web del controlador - EasyIO - LIT-12014187 - EASYIO-FT-04A - EasyIO FT-04A 4 Point Controller - EasyIO FT-04B 4 Point Controller

Guía de consulta rápida de FT-04A

Product
Document number
LIT-12014187
Document revision
1.0
Revision date
2023-12-14
Product status
Active

Por qué y cuándo se efectúa esta tarea

Para interactuar con un servidor web de controlador, haga lo siguiente:

Procedimiento

  1. Abra un explorador web HTML5, como Chrome™, Firefox®, Microsoft Edge®, o Safari®.
  2. En la barra de direcciones del explorador web, introduzca su dirección IP del controlador y después pulse la tecla Intro o de entrada.