Anschließen eines Reglers über ein Ethernet-Kabel - EasyIO - LIT-12013878 - Building Management - FW-14 Input/Output Controller - 1.0

FW-14-Kurzanleitung

Product
Document type
Quick Start Guide
Document number
LIT-12013878
Version
1.0
Revision date
2023-12-08

Prozedur

  1. Schließen Sie Ihren Computer über ein Ethernet-Kabel an den Regler an.
  2. Richten Sie den Netzwerkadapter im gleichen Adressbereich wie den Regler ein. Wenn Sie die IP-Adresse, die Subnetzmaske und das Gateway ändern wollen, führen Sie je nach Betriebssystem die Schritte in einem der folgenden Verfahren aus:
    Anmerkung: Verwenden Sie dieselbe Subnetzmaske und dasselbe Gateway wie der Regler. Geben Sie als IP-Adresse die IP-Adresse des Reglers ein, aber ändern Sie das letzte Oktet in eine eindeutige Zahl. Geben Sie eine hohe Zahl unter 255 ein, damit Sie nicht eine bereits benutzte IP-Adresse verwenden. Weitere Informationen zu IP-Adresse, Subnetzmaske und Gateway des Reglers finden Sie unter Standard-IP-Adresse, -Subnetzmaske und -Gateway im primären Netzwerk.