Zugriff auf den Regler - EasyIO - LIT-12013878 - Building Management - FW-14 Input/Output Controller - 1.0

FW-14-Kurzanleitung

Product
Document number
LIT-12013878
Version
1.0
Revision date
2023-12-08

Stellen Sie von Ihrem Gerät aus eine Verbindung her, um über CPT und den Webserver des Reglers auf den Regler und seine Ein- und Ausgänge zuzugreifen. Sie können mit einem Gerät über Ethernet oder WLAN eine Verbindung zum Regler herstellen.

Anmerkung: Gehen Sie wie folgt vor, um einen Regler im primären Netzwerk einzurichten. Weitere Informationen zur Einrichtung in einem sekundären Netzwerk finden Sie im User Reference Guide zum Produkt.

Verwenden Sie für den Zugriff auf den Regler eine der folgenden Benutzerschnittstellen:

  • Rufen Sie das Dashboard des Reglers auf und nehmen Sie auf dem Webserver des Reglers Einstellungen für Netzwerk, Datum und Uhrzeit sowie die Servicekonfiguration vor. Weitere Informationen finden Sie unter Zugriff auf den Webserver eines Reglers.
  • Programmieren Sie die Objektlogik des Reglers mit CPT. Weitere Informationen finden Sie unter Zugriff auf Reglerobjekte mit CPT.