Installation der Antennen - EasyIO - LIT-12013878 - Building Management - FW-14 Input/Output Controller - 1.0

FW-14-Kurzanleitung

Product
Document type
Quick Start Guide
Document number
LIT-12013878
Version
1.0
Revision date
2023-12-08

Prozedur

  1. Suchen Sie die beiden RP-SMA-Buchsen. Siehe Abbildung 1.
  2. Zum Anschließen der Antennenstecker an die RP-SMA-Buchsen schrauben Sie die Antennen im Uhrzeigersinn ein.
    Anmerkung: Fassen Sie den Metallteil des RP-SMA-Steckers, um eine sichere Verbindung herzustellen. Wenn beim Einschrauben der Antennen in die RP-SMA-Buchse keine sichere Verbindung hergestellt wird, kann sich der Empfang verschlechtern.
    Abbildung 1. Anschrauben der Antennen
  3. Richten Sie die Antennen so aus, dass ein optimaler Empfang erzielt wird. Weitere Informationen zum Antennenempfang finden Sie unter Wireless Network (Wi-Fi) in EasyIO FW Series Network Connectivity.