Montage des Reglers an einer Gehäusebodenplatte - EasyIO - LIT-12013878 - Building Management - FW-14 Input/Output Controller - 1.0

FW-14-Kurzanleitung

Product
Document number
LIT-12013878
Version
1.0
Revision date
2023-12-08

Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

Für den Fall, dass keine Hutschiene verwendet werden kann, verfügt der Regler über zwei Montagelöcher zur Befestigung an einer Gehäusebodenplatte.

Prozedur

  1. Platzieren Sie den Regler auf der Gehäuseoberfläche und markieren Sie die Montagelöcher auf der Oberfläche. Weitere Informationen finden Sie unter Gehäusemontagelöcher in Abbildung 1.
  2. Bohren Sie beide Löcher in die Gehäusebodenplatte.
  3. Befestigen Sie den Regler mit Schrauben an der Gehäusebodenplatte.