In der folgenden Tabelle wird die Blinkrate der LEDs erläutert:
| LED-Kennzeichnung | LED-Farbe | Normalzustand | Zustand | Beschreibung |
|---|---|---|---|---|
| ERR | Rot | Leuchtet nicht | Blinkt dauerhaft schnell | Kommunikationsfehler zwischen dem FM-06-Modul und der Grundplatine |
| Leuchtet durchgehend | Firmware-Aktualisierung läuft. Stellen Sie sicher, dass währenddessen die Spannungsversorgung nicht unterbrochen wird. | |||
| Leuchtet nicht | Keine Fehler | |||
| STS | Grün | 1-Hz-Blinken |
1-Hz-Blinken |
Normalbetrieb |
| Leuchtet nicht | Reglerfehler | |||
| TXRX | Gelb | 1-Hz- bis 5-Hz-Blinken | 1-Hz- bis 5-Hz-Blinken | Normale Datenkommunikation |
|
Leuchtet nicht |
Keine Datenübertragung |