Zugriff auf den Webserver eines Reglers - EasyIO - LIT-12014187 - EASYIO-FT-04A - EasyIO FT-04A 4 Point Controller - EasyIO FT-04B 4 Point Controller

FT-04A-Kurzanleitung

Product
Document number
LIT-12014187
Document revision
1.0
Revision date
2023-12-08
Product status
Active

Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

Für den Zugriff auf den Webserver eines Reglers gehen Sie folgendermaßen vor:

Prozedur

  1. Starten Sie einen HTML5-Webbrowser wie Chrome™, Firefox®, Microsoft Edge® oder Safari®.
  2. Geben Sie in die Adressleiste des Webbrowsers die IP-Adresse des Reglers ein und drücken Sie dann die Eingabetaste.