Verwenden Sie CPT zum Programmieren der EasyIO-Reglerlogik mit dem Sedona Framework.
Prozedur
- Wenden Sie sich an den Support, wenn Sie CPT herunterladen wollen, um die neueste Anwendungsversion zu erhalten.
-
Entpacken Sie den Ordner und doppelklicken Sie auf die Datei
cpt.exe.Anmerkung: Wenn CPT bereits auf Ihrem Computer installiert ist und Sie auf eine neue Version aktualisieren möchten, dürfen Sie die Dateicpt.exenicht mittels Klicken ausführen. Andernfalls gehen persönliche Einstellungen und Daten verloren. Entpacken Sie stattdessen das Paket und legen Sie alle Dateien in den vorhandenen CPT-Ordner ab, um die Dateien in den Ordner einzufügen und veraltete Dateien zu überschreiben. - Für die Verbindung mit einem Regler klicken Sie im Menü File (Datei) auf Open App (App öffnen).
- Klicken Sie im Fenster Project Management (Projektmanagement) auf der Registerkarte Recent (Zuletzt) auf New (Neu).
- Geben Sie in das Feld App Desc (App-Beschreibung) einen Namen für den Regler ein.
-
Geben Sie in das Feld Host die IP-Adresse des Reglers ein.
Anmerkung: Die Standard-IP-Adresse ist 192.168.4.1.Anmerkung: Weitere Informationen zur IP-Adresse des Reglers finden Sie unter Controller series IP address, subnet mask, and data folder in EasyIO CPT User Guide (LIT-12013978).
-
Wählen Sie aus der Liste Data Folder (Datenordner) den Ordner für den Reglertyp aus.
Anmerkung: Für Regler der Serie FS wählen Sie SedonaFG.Anmerkung: Weitere Informationen zum Datenordner des Reglers finden Sie unter Controller series IP address, subnet mask, and data folder in EasyIO CPT User Guide (LIT-12013978).
- Klicken Sie auf Save (Speichern).
- Klicken Sie auf Open (Öffnen).
-
Geben Sie im Dialogfeld Authentication (Authentifizierung) Ihr Passwort in das Feld Password (Passwort) ein.
Anmerkung: Standardmäßig ist kein Passwort definiert. Für mehr Sicherheit bei der Anmeldung führen Sie die Schritte unter Creating a new CPT admin password for a controller in EasyIO Hardening Guide (LIT-12013986) aus.