Prozedur
- Klicken Sie auf der Desktop-Symbolleiste des Computers auf das Symbol für Ihr WLAN-Netzwerk.
-
Ermitteln Sie die SSID des Reglers und stellen Sie dann die Verbindung zum Regler her.
Anmerkung: Die Standard-SSID des Reglers besteht aus den Buchstaben der Serie und den letzten vier Zeichen der MAC-Adresse des Reglers, zum Beispiel FT-012A. Die MAC-Adresse finden Sie auf einem Aufkleber an der Rückseite des Reglers.
- Geben Sie das Standardpasswort ein. Weitere Informationen hierzu erhalten Sie von Ihrem Anbieter.
-
Zum Anpingen des Reglers geben Sie an der Eingabeaufforderung den Befehl
pinggefolgt von der IP-Adresse des Reglers ein.Anmerkung: Weitere Informationen zur Standard-IP-Adresse des Reglers finden Sie unter Standard-IP-Adresse, -Subnetzmaske und -Gateway im primären Netzwerk.