VVT-Funktionen und Funktionsablauf - EasyIO - LIT-12014164 - FW-08V Variable Air Volume Controller - 1.0

Anwendungshinweis zum Regler FW-08V

Product
Variable Air Volume > Variable Air Volume Controls > FW-08V Variable Air Volume Controller
Document type
Application Note
Document number
LIT-12014164
Version
1.0
Revision date
2023-05-08
Product status
Active
Modussteuerung

Über den Belegungsplan des Reglers für die zentrale VVS-RLT/-RTU können Sie die Temperatursollwerte der Anlage in den Betriebsmodus „Belegt“ bzw. „Nicht Belegt“ schalten. Vor Beginn geplanter Belegtzeiträume startet die zentrale VVS-RLT/-RTU den morgendlichen Heiz- oder Kühlbetrieb, sodass die VVS-Aggregate den Raum vortemperieren können, damit der „Belegt“-Sollwert zur geplanten Belegtzeit erreicht ist. Auf einen Befehl zum morgendlichen Heizbetrieb von der zentralen VVS-RLT/-RTU hin sorgt die variable Luftstromregelung für einen maximalen Volumenstrom, sodass die zentrale VVS-RLT/-RTU den Raum vortemperieren kann, wenn dieser geheizt werden muss.

Bei Nichtbelegung heizt oder kühlt die VVT-RLT/-RTU so, dass die Temperatursollwerte für nicht belegte Räume in den VVT-Zonen (Variable Volume Terminal-Zonen) eingehalten werden.

In Nichtbelegungs- und Standby-Zeiten und je nach Betriebsmodus der VVT-RLT/-RTU moduliert die VVT-Zone den Betrieb gemäß dem Heiz- oder Kühlungsbedarf, sodass die Temperatursollwerte für Nichtbelegungs- und Standby-Zeiten eingehalten werden. Schalten Sie bei vorübergehender Nichtbelegung in den Standby-Betrieb. Sie können die Temperatursollwerte für den Standby-Betrieb festlegen. Diese Sollwerte lassen sich über einen lokalen, fest verdrahteten Bewegungssensor oder über den Bewegungserkennungsbefehl vernetzter, intelligenter Beleuchtungsanlagen, über kommunizierende Bewegungssensoren, kartengesteuerte Zugangskontrollsysteme, globale Lastabwurfbefehle oder sonstige Befehle von Energiemanagementsystemen (EMS) aktivieren. Wenn die Stromversorgung nach einem Stromausfall wiederhergestellt wird, schaltet die Anlage automatisch in den richtigen Betriebsmodus.

Übersteuern (Außerkraftsetzen) des Belegungsplans

Im Modus „Nicht Belegt“ können Sie die Anlage mit der Übersteuerungstaste für den Raumtemperatursensor am Wandmodul für 120 Minuten in den Modus „Belegt“ schalten. Das EMS-Frontend überwacht die VVT-Zonen und schaltet die VVT-RLT/-RTU zurück in den Betriebsmodus „Belegt“, wenn Sie eine VVT-Zone in den Übersteuerungsmodus schalten.

Temperaturregelung

Die Anwendung nutzt einen PID-Algorithmus für die gesamte modulierende Regelung. Die Austrittslufttemperatur der VVT-RLT/-RTU wird vom VVT-Zonenklappenregler über ein Netzwerk mit direkter digitaler Steuerung (DDC-Netzwerk) überwacht. Darüber hinaus wird sie vom VVT-Zonenklappenregler zur Steuerung der Regellogik der VVT-Zonenklappe im Heiz- oder Kühlbetrieb verwendet, je nach aktuellem Betriebsmodus der VVT-RLT/-RTU.

Wenn die VVT-RLT/-RTU im Kühlbetrieb läuft und die VVT-Zone Kühlung erfordert, wird die verstellbare Zonenklappe je nach Kühlungsbedarf in der Zone zwischen minimaler und maximaler Öffnung moduliert.

Wenn die VVT-RLT/-RTU im Heizbetrieb läuft und die VVT-Zone Heizung erfordert, wird die verstellbare Zonenklappe je nach Heizbedarf in der Zone zwischen minimaler und maximaler Öffnung moduliert. Wenn die VVT-RLT/-RTU im gegenteiligen Betriebsmodus zu dem in der VVT-Zone erforderlichen läuft, wird die Klappenstellung übersteuert und die Klappe wird komplett geschlossen, um einer zu starken Kühlung oder Heizung dieser Zone entgegenzuwirken, bis die VVT-RLT/-RTU entweder nicht mehr heizt bzw. kühlt oder in den für die Zone erforderlichen Betriebsmodus schaltet.

Bei Nichtbelegung und je nach Außenluft-abhängiger Heizungssperre wird die VVT-RLT/-RTU über den Terminal-Lastbedarf der entsprechenden VVT-Zonen gestartet und läuft im Heiz- oder Kühlbetrieb, bis der Heizungs- oder Kühlungsbedarf aller VVT-Zonen erfüllt ist.

Bedarfsgeregelte Belüftung

In einem belegten Raum schaltet ein lokaler, wandmontierter CO2-Sensor den Mindestsollwert für die Klappenöffnung auf den Höchstsollwert, wenn die gemessene CO2-Konzentration über den verstellbaren CO2-Sollwert hinaus ansteigt. Die zentrale VVT-RLT/-RTU überwacht die zugehörigen VVT-Zonen und erhöht den Anteil der von der RTU zugeführten Außenluft je nach CO2-Konzentration in den VVT-Zonen. Bei einem Abfall der gemessenen CO2-Konzentration geschieht das Gegenteil.

Wandmodul mit Sensor

Mit dem Sollwerteinstellknopf am Wandmodul und der Bypass-Drucktaste am Wandmodul mit dem Temperatursensor können Sie die lokale Temperatur regulieren oder den Modus „Nicht Belegt“ einstellen. Sie können die lokalen Heizungs- und Kühlungssollwerte mit dem Sollwerteinstellknopf am lokalen Wandmodul ändern und den zulässigen Versatz einstellen.

Diese Einstellungen haben keine Auswirkungen auf die geltenden Sollwerte, wenn für den Raum der Modus „Nicht Belegt“ oder der Standby-Betrieb gilt.