VVS-Funktionen und Funktionsablauf - EasyIO - LIT-12014164 - FW-08V Variable Air Volume Controller - 1.0

Anwendungshinweis zum Regler FW-08V

Product
Variable Air Volume > Variable Air Volume Controls > FW-08V Variable Air Volume Controller
Document type
Application Note
Document number
LIT-12014164
Version
1.0
Revision date
2023-05-08
Product status
Active

Die Anwendungen steuern den integrierten Stellantrieb zum Einstellen der Zuluftklappe. Einige Anwendungen enthalten darüber hinaus Funktionen zum Steuern einer Box-Nachheizoption oder unterschiedlicher Ventilatortypen, falls vorhanden.