Hochladen und Wiederherstellen einer Anwendung - EasyIO - LIT-12014164 - FW-08V Variable Air Volume Controller - 1.0

Anwendungshinweis zum Regler FW-08V

Product
Variable Air Volume > Variable Air Volume Controls > FW-08V Variable Air Volume Controller
Document type
Application Note
Document number
LIT-12014164
Version
1.0
Revision date
2023-05-08
Product status
Active

Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

Der FW-08V wird ohne Sicherungskopien von Anwendungen im Flash-Speicher ausgeliefert. Sie müssen die Sicherungskopien manuell über den Support-Kanal abrufen, um die Anwendungen hochladen und wiederherstellen zu können.

Zum Hochladen und Wiederherstellen einer der verfügbaren Anwendungen führen Sie die folgenden Schritte aus:

Prozedur

  1. Starten Sie einen Webbrowser.
  2. Geben Sie die IP-Adresse des FW-08V in die Navigationsleiste ein. Die Standard-IP-Adresse lautet 192.168.10.30.
  3. Klicken Sie unten links im Browser-Fenster auf das Symbol „+“, um den Navigationsbaum zu erweitern.
  4. Klicken Sie im Pop-up-Fenster auf Upload und wählen Sie die gewünschte Anwendungskopie aus. Diese muss auf Ihrem lokalen Rechner gespeichert sein.
  5. Klicken Sie auf Upload and Restore, um die Wiederherstellung durchzuführen.

Ergebnisse

Wenn die Wiederherstellung abgeschlossen ist, wird das Browser-Fenster automatisch aktualisiert.

Wenn Sie das Feld Restore with Network Settings auswählen, ruft der Regler die Netzwerkeinstellungen aus der hochgeladenen Sicherungskopie ab und konfiguriert seine Netzwerkeigenschaften wie IP-Adresse oder SSID neu. Diese Option erzwingt einen Neustart des Reglers, was etwa 2 Minuten dauert.