Zum Konfigurieren der VVS-Box müssen Sie den K-Faktor ins Programm eingeben. Normalerweise erfahren Sie den K-Faktor vom Hersteller der VVS-Box. Ist der K-Faktor zum Zeitpunkt der Programmierung nicht bekannt, können Sie die K-Faktoren in Tabelle 1 verwenden.
| Durchmesser runder Kanäle in Zoll | K-Faktor, CFM | K-Faktor, LPS | K-Faktor, m3/hr |
|---|---|---|---|
| 4 | 273 | 128 | 463 |
| 5 | 390 | 184 | 662 |
| 6 | 448 | 211 | 761 |
| 7 | 667 | 314 | 1133 |
| 8 | 904 | 426 | 1535 |
| 9 | 1167 | 550 | 1982 |
| 10 | 1436 | 677 | 2439 |
| 12 | 1891 | 892 | 3212 |
| 14 | 3015 | 1422 | 5122 |
| 16 | 3839 | 1811 | 6522 |
Anmerkung: Diese Werte sind ausschließlich als Referenzwerte zu verstehen und können bei der Vorbereitung der Inbetriebnahme verwendet werden.