Anhang A - EasyIO - LIT-12014164 - FW-08V Variable Air Volume Controller - 1.0

Anwendungshinweis zum Regler FW-08V

Product
Variable Air Volume > Variable Air Volume Controls > FW-08V Variable Air Volume Controller
Document type
Application Note
Document number
LIT-12014164
Version
1.0
Revision date
2023-05-08
Product status
Active

Zum Konfigurieren der VVS-Box müssen Sie den K-Faktor ins Programm eingeben. Normalerweise erfahren Sie den K-Faktor vom Hersteller der VVS-Box. Ist der K-Faktor zum Zeitpunkt der Programmierung nicht bekannt, können Sie die K-Faktoren in Tabelle 1 verwenden.

Tabelle 1. K-Faktoren
Durchmesser runder Kanäle in Zoll K-Faktor, CFM K-Faktor, LPS K-Faktor, m3/hr
4 273 128 463
5 390 184 662
6 448 211 761
7 667 314 1133
8 904 426 1535
9 1167 550 1982
10 1436 677 2439
12 1891 892 3212
14 3015 1422 5122
16 3839 1811 6522
Anmerkung: Diese Werte sind ausschließlich als Referenzwerte zu verstehen und können bei der Vorbereitung der Inbetriebnahme verwendet werden.