Připojení k řídicí elektronice pomocí ethernetového kabelu ve Windows - EasyIO - LIT-12013879 - Building Management - FW-28 Input/Output Controller - 1.0

Stručný návod k použití EasyIO FW-28

Product
Document type
Quick Start Guide
Document number
LIT-12013879
Version
1.0
Revision date
2024-02-22

Informace o této úloze

Řídicí elektroniku připojte pomocí jednoho z následujících dvou způsobů.

Procedura

  1. V uživatelském rozhraní proveďte následující kroky:
    1. Přejděte na Ovládací panely Síť a Internet Centrum síťových připojení a sdílení Změnit nastavení ethernetového adaptéru
    2. Klikněte pravým tlačítkem myši na připojení k síti Ethernet a potom klikněte na Vlastnosti.
    3. Na kartě Sítě zaškrtněte políčko Protokol IP verze 4 (TCP/IPv4) a klikněte na tlačítko Vlastnosti.
    4. Na kartě Obecné klikněte na možnost Použít následující IP adresu. V polích IP adresa, Maska podsítě, Výchozí brána nastavte požadovanou IP adresu, masku podsítě a výchozí bránu.
  2. V příkazovém řádku (klávesa WIN + R, napište cmd a pak stiskněte CTRL + SHIFT + ENTER)
    1. Zadejte následující příkaz s požadovanou IP adresou, maskou podsítě a výchozí bránou:
      netsh interface ipv4 set address
      					name="Ethernet" static <IP address> <subnet mask>
      					<gateway>
      (netná administrátorská práva)
    2. Pro potvrzení spojení zadejte příkaz ping a IP adresu řídicí elektroniky.